请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6412 主题中讨论的其他器件:AM625、 AM623、SK-AM64B
工具与软件:
您好!
AM64x TRM 在4.4.6中包含一条注释、该注释"USB 备用引导选项仅允许0.85V 内核电压"
但是、对于 AM623/AM625、我发现 USB 的内核电压设置不再有必要、因为建议的 USB PHY 设置现在对于0.75V 和0.85V USB 内核电压是相同的:
对于 AM64x 是否也是如此、因此我可以使用具有0.75V 内核电压的 USB 备用引导模式?
需明确的是:只有 VDD_CORE=0.75V、其他电压为0.85V (VDDA_0P85_USB0、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_SERDES0_C)-设置与 SK-AM64B 中的设置相同。
此致
Tom