请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM-Q1 工具与软件:
您好、亲爱的专家
客户的主板引导失败。
错误日志如下所示

这是基于 SD 引导的。
导致"读取群集时出错"和"spl_load_image_fat 失败"的可能原因是什么?
我认为这个错误发生在 tiboot3.bin 中、对吧?
需要调试建议
谢谢你。
Gibbs
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、亲爱的专家
客户的主板引导失败。
错误日志如下所示

这是基于 SD 引导的。
导致"读取群集时出错"和"spl_load_image_fat 失败"的可能原因是什么?
我认为这个错误发生在 tiboot3.bin 中、对吧?
需要调试建议
谢谢你。
Gibbs
嗨、Gibbs、
[quote userid="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475201/tda4vm-q1-boot-failed-issues 我认为此错误发生在 tiboot3.bin 中、不是吗?问题是 tispl.bin 没有出现。
您能帮我回答几个问题吗?