This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J7200XSOMXEVM:从运行 Linux 的 A72访问以太网交换机 CPSW2G

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475374/j7200xsomxevm-access-to-ethernet-switch-cpsw2g-from-a72-running-linux

器件型号:J7200XSOMXEVM

工具与软件:

您好!

我遇到关于 EVM J7200的 CPSW2G 的问题。

根据文档、该开关直接连接到 MCU 岛、而不是 A72内核。

在 A72上运行 Linux 时、我可以使用 ifconfig 获取2个接口(eth0和 eth1)。

我还可以使用 eth0执行 ping 和 SSH。

我在这里的问题是、A72内核(从主域)如何从 MCU 域访问 CPSW2G? (在 SW 和 HW 两侧)

在我找到这张幻灯片的文档中:

我可以看到 MCU R5直接连接到 CPSW2G、但 A72未连接。

我的第二个问题: 2个 圈出的层是否相同? ( switchdev 驱动程序 以太网交换机驱动器 )

如果需要、这是与 CPSW2G 的直接连接。

感谢你的帮助