This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:关于 A 核和 M 核的时钟同步方法

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475058/am623-about-the-method-of-clock-synchronization-of-a-and-m-nuclei

器件型号:AM623

工具与软件:

内核 A 运行 Linux 系统、内核 M 运行 FreeRTOS 系统。 我想在它们之间实现毫秒的时钟同步。 目前、没有可一起使用的外部时钟、因此可以通过将时钟提供给内核 M 进行计时来实现。 如果使用 IPC、M 内核从内核接收消息需要多长时间? 您能在不到一毫秒的时间内完成它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将查询分配给专家。 请在1天或2天内收到回复。

    谢谢!