This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:采用 UART4的 Keywriter

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475250/am620-q1-keywriter-with-uart4

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 Champs,

我们正在研究 AM6204生产过程中的关键写入流程。 密钥写入器应用程序输出 MAIN_UART0上的日志。

我们在生产环境中无法访问 MAIN_UART0、而是可以访问 MAIN_UART4。 是否可以更改密钥编写器源代码以将日志路由到 UART4? 如果是、您能否告诉我们相关步骤或提供一些指导。

谢谢!

为1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、Keywriter 对 Keywriter 应用和 TIFS 日志分别使用两个 UART 实例 MAIN_UART0和 MAIN_UART1。 可以根据要求将以前的 UART 实例更改为任何实例、但不能更改后面的实例。

    可以从 Keywriter SysConfig 更改 UART 实例。

    此致、

    Prashant