请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM620-Q1 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的 Champs,
我们正在研究 AM6204生产过程中的关键写入流程。 密钥写入器应用程序输出 MAIN_UART0上的日志。
我们在生产环境中无法访问 MAIN_UART0、而是可以访问 MAIN_UART4。 是否可以更改密钥编写器源代码以将日志路由到 UART4? 如果是、您能否告诉我们相关步骤或提供一些指导。
谢谢!
为1和0