This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:需要在我的 EVM 上安装 zip

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474022/sk-am62a-lp-needing-to-install-zip-on-my-evm

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我使用的是最新的 SDK v10.01的 SK-AM62A-LP、其中我将 tisdk-edgeai-image-am62a-evm.wic.xz 中的主机映像安装到我的 SD 卡中。  我需要将一些文件解压缩到我的文件系统中、zip 不起作用。  此外、我还尝试了"sudo apt-get install zip"和"sudo apt install zip"、但这两种方法都没有。  那么、要使 apt-get 正常工作、我需要做什么?  如何安装 zip 以便使用它?  请提供建议。

谢谢!
TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    如果我理解正确、您需要在 Linux PC 上安装 zip 工具以在 Linux PC 上解压缩 wic.xz 文件、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bin:

    不、我只是尝试使用 zip 压缩 flles。  tar 工作正常、但需要使用 zip。  并且 apt-get 和 apt 安装现在可以正常运行。  您知道原因吗?

    谢谢!
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的 PC 或 EVM 上使用 zip? "zip"命令应该已经安装在 PC Ubuntu 中。

    如果在 EVM 上、请尝试使用"xz"命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bin:

    是的、我的笔记本电脑上已经有 zip 文件。  我需要将它安装在 EVM 上。  XZ 与 zip 不同。  我可以使用以下命令递归压缩目录:

    zip -r

    我不能对 xz 做同样的操作-它用于文件。  如果我想压缩一个目录,我必须使用 tar ,我很熟悉,但我想使用 zip。  您是说我在 EVM 上运行的 Linux 发行版不支持此功能吗?   

    此外、您会使用哪些命令来在 EVM 上安装软件包、如"sudo apt"、"sudo apt-get"等?

    谢谢!
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    请对 EVM 使用"gzip"命令、

    以及如何使用命令在我的 EVM 上安装软件包(如"sudo apt"、"sudo apt-get"等)?

    SDK 具有基于 Yocto 的文件系统、该文件系统不使用 apt 软件包管理、因此不能在 EVM 上运行的 Linux 上使用 apt 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bin:

    好的、感谢您提供的建议和信息。  将使用 gzip。  那么、您应使用什么来安装随 EVM 附带的软件包、或者这样做是不可能的?

    谢谢!
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我几乎不需要在日常工作中使用新软件包,因为我大部分时间都在使用 U-Boot 和内核,并且不会真正接触到 Linux 用户空间。 有几次 SDK 不需要我需要的软件包,我会切换到 EVM 上的 Debian 以便我可以执行'apt install..."。

    不管怎么说、我对 Yocto 的了解不多、但我认为 Yocto 有自己的软件包管理、所以您可以下载/安装一些软件包、但我听说大多数客户会在启用了所需软件包的情况下、在 Yocto 中重新编译文件系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bin:

    好的、感谢您的讲解。  我花了大部分时间在笔记本电脑和 Raspberry Pi 上开发应用程序、因此我不了解我们使用的不同发行版本的详细信息以及原因。  最近将现有应用移植到我的 AM62A 和 AM62B EVM、遇到了一些问题、遇到了这些问题、我们希望弄清楚如何解决这些问题。  因此、我很清楚如何继续正确的选择、我来到这里获得了我正在使用的 SDK:

    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-D37Ls3JjkT/10.01.00.05/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_01_00_05-Linux-x86-Install.bin

    您说的基于 Yocto。  那么、我可以在哪里获取使用 Debian 的类似 SDK?  为什么要使用 Yocto 而不是 Debian?

    谢谢!
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    由于 AM62Ax 处理器 SDK 中有专用的边缘 AI 支持、因此仅提供基于 Yocto 的文件系统。 Processor SDK 中没有对 AM62Ax 的官方 Debian 支持(https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim:由于 Yocto 受到 Linux Foundation 的支持-基于信任构建的分散式创新 ,许多 Linux 用户正在 Docker 环境中使用 Yocto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 和 Bin -感谢您的回应和 帮助、非常感谢。

    谢谢!
    TIM