工具与软件:
我使用 Linux SDK 进行开发。 我已经启用 u-boot env 以保存到 eMMC 引导分区。 现在、我想 在 Linux 上使用 fw_printenv 在 Linux 上打印 u-boot 数据的 env。
您能否说明如何在我的构建过程中添加 FW_printenv。 我使用 Yocto 构建流程。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用 Linux SDK 进行开发。 我已经启用 u-boot env 以保存到 eMMC 引导分区。 现在、我想 在 Linux 上使用 fw_printenv 在 Linux 上打印 u-boot 数据的 env。
您能否说明如何在我的构建过程中添加 FW_printenv。 我使用 Yocto 构建流程。
Keerthy 您好:
在 u-boot 中、我已启用 saveenv。 修改了配置文件 j721s2_evm_a72_defconfig。
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x00680000
# CONFIG_SYS_REDUDAND_PROPERFORCE 未设置
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_CMD_SAVEENV=y
CONFIG_CMD_ERASEENV=y
CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV=0
CONFIG_SYS_MMC_ENV_PART=1
CONFIG_CMD_NVEDIT_INFO=y