This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:如何将 FW_printenv 编译到 rootfs?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473974/tda4al-q1-how-to-build-the-fw_printenv-into-rootfs

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

我使用 Linux SDK 进行开发。 我已经启用 u-boot env 以保存到 eMMC 引导分区。 现在、我想  在 Linux 上使用 fw_printenv 在 Linux 上打印 u-boot 数据的 env。  

您能否说明如何在我的构建过程中添加 FW_printenv。 我使用 Yocto 构建流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我需要在内部查看我们是否支持此项开箱即用功能。  

    您使用的是哪个版本的 SDK? 这是定制电路板还是您正在使用的 TI EVM?  

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy 您好:

       我使用了定制电路板。 并使用 eMMC 引导。

    下面是 Bike Build 导出变量。

    导出 ti_target_project=tisdk-default-image
    export MACHINE="j721s2-evm"

    检查我的存储库清单文件 show 10.00.00。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy 您好:

    在 u-boot 中、我已启用 saveenv。 修改了配置文件 j721s2_evm_a72_defconfig。

    CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
    CONFIG_ENV_OFFSET=0x00680000

    # CONFIG_SYS_REDUDAND_PROPERFORCE 未设置

    CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
    CONFIG_CMD_SAVEENV=y
    CONFIG_CMD_ERASEENV=y
    CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV=0
    CONFIG_SYS_MMC_ENV_PART=1
    CONFIG_CMD_NVEDIT_INFO=y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy 您好:

        我们的 SDK 版本是 10.00.00.08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已得到确认、SDK 不支持该功能、也没有计划在下一个 SDK 中提供支持。  

    此致、

    基尔西