请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM64B 主题中讨论的其他器件: TMDS64EVM
工具与软件:
我正在尝试在 AM64 SKEVM 代码 SK-AM64B SL#27231000580 ASSY PROC100A (002)中启动 Profinet 示例
我已经完成了电路板的初始化、以便从 CCS12.8中连接它。
我可以运行基本示例"Hello_word_Am64x"
我遇到的问题是、Profinet 示例无法正常运行。 它似乎锁定了某个位置。
我还尝试了以太网 IP 示例(MII 和 RGMII)、但也使用了以下函数终止:
void EI_APP_TASK_osErrorHandlerCb (uint32_t errorCode, //!< [in] Error code
bool fatal, //!< [in] Is Error fatal
uint8_t paraCnt, //!< [in] Parameter counter
va_list argptr) //!< [in] Error arguments
{
globalError = errorCode;
OSAL_printf ("\nError: 0x%8.8x, Fatal: %s", errorCode, fatal ? "yes" : "no");
#if (defined CMN_MEM_TRACE) && (1==CMN_MEM_TRACE)
extern uint32_t __HEAP_START;
extern uint32_t __HEAP_END;
uint32_t heapStart = (uint32_t) &__HEAP_START;
uint32_t heapSize = (uint32_t) &(__HEAP_END) - (uint32_t) &(__HEAP_START);
CMN_MEM_traceHeapCheck(heapStart, heapSize);
void* ptr = OSAL_MEMORY_calloc(1078, 1);
if (ptr != NULL)
{
OSAL_MEMORY_free(ptr);
}
while(1);
#endif
if (fatal == true)
{
while(1);
}
}
我不知道是电路板问题(也许这些示例只在 EVM 电路板中运行?) 或者配置问题。
我已经一步一步地进行了介绍
适用于 AM64x Sitara 处理器的 AM64B 入门套件
和
AM64x 工业通信 SDK 09.02.00入门
但没有机会。
有人能给我提示吗?
非常感谢。
P.S:我使用 AM64x SK、因为我了解由于内存限制、Profinet 示例无法在 Am243 SK 中运行。