工具与软件:
你(们)好
对于定制电路板、建议在 SDK 10.2上的 u-boot 中为 NAVSS0_NBSS0_CFG_NB_THREADMAP 和 NAVSS0_NBSS_NB1_CFG_NB_THREADMAP 配置 QoS 的位置是什么?
在 arch/arm/mach-k3/j784s4_init.c 中定义了操作所需的初始值和所有定义
arch/arm/mach-k3/r5/j784s4/j784s4_qos_uboot.c 是否是它的正确位置?
或者我们是否需要在 j784s4_init.c 中直接对其进行调整?
如果 j784s4_qos_uboot.c 是正确的位置- 您能否将它所需的定义从 arch/arm/mach-k3/j784s4_init.c 移动到 SDK 11.0中用于 QoS 的任何标头中?
此致
Daniel