This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:QoS NAVSS 北桥

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475122/processor-sdk-j784s4-qos-navss-north-bridge

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

你(们)好

  对于定制电路板、建议在 SDK 10.2上的 u-boot 中为 NAVSS0_NBSS0_CFG_NB_THREADMAP 和 NAVSS0_NBSS_NB1_CFG_NB_THREADMAP 配置 QoS 的位置是什么?

在 arch/arm/mach-k3/j784s4_init.c 中定义了操作所需的初始值和所有定义

 arch/arm/mach-k3/r5/j784s4/j784s4_qos_uboot.c 是否是它的正确位置?

或者我们是否需要在  j784s4_init.c 中直接对其进行调整?

如果 j784s4_qos_uboot.c 是正确的位置- 您能否将它所需的定义从  arch/arm/mach-k3/j784s4_init.c 移动到 SDK 11.0中用于 QoS 的任何标头中?

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    NF QoS 在  "arch/arm/mach-k3/j784s4_init.c"文件中的 setup_navss_nb API 中固定。  

    BTW、为什么 需要更改 NB QoS 配置? 您能分享一些详细信息吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh

    我们对定制电路板使用以下设置:

    {
    	.reg = NAVSS0_NBSS_NB0_CFG_NB_THREADMAP,
    	.val = NB_THREADMAP_BIT2,
    },
    {
    	.reg = NAVSS0_NBSS_NB1_CFG_NB_THREADMAP,
    	.val = NB_THREADMAP_BIT0,
    }

    在 arch/arm/mach-k3/r5/j784s4/j784s4_qos_uboot.c 中覆盖它是否安全、或者我们是否需要将其移动到  arch/arm/mach-k3/j784s4_init.c?

     

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在 u-boot 中、我看到了以下代码、所以是的、应该在   arch/arm/mach-k3/r5/j784s4/j784s4_qos_uboot.c 中包含这两个设置

    如果(IS_ENABLED (CONFIG_CPU_V7R))
       setup_navss_nb();

    Setup_QoS ();

    此致、

    Brijesh