This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:关于 DP 驱动器中的超时问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471883/tda4vh-q1-about-the-timeout-issue-in-dp-drive

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM、TDA4VH

工具与软件:

您好、  

我应用了在 [常见问题解答] PROCESSOR-SDK-J721S2中连接的补丁:在 SDK9.x 版本中启用 DP->HDMI  适配器并编译了 SDK、但屏幕上仍然没有显示有源 DP 转 HDMI 适配器的图像。

我正在使用的 SDK 版本为0900、 被替换到电路板上的已编译输出如下图所示、它是否需要替换其它文件?

该电路板为 TDA4VH、相同的有源 DP 转 HDMI 适配器可在具有 SDK 版本0805的 TDA4VM 上良好运行、请帮助我找到导致此问题的原因、TKS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang Zhill:

    您还在面对这个问题吗?  

    是的、需要上述补丁、但另外、我更改了一个 dts 文件、您是否也将其包含在 J784S4的 Linux dts 文件中?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我曾对 dts 文件进行过一次更改、您是否也将其包含在 Linux dts 文件中用于 J784S4?

    由于某种原因,我还没有尝试它,这个 DTS 文件是否有必要更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王志利:  

    是的、该更改 配置了外部 i2c 扩展器、因此是的、请包含它。  

    此致、

    Brijesh