This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:是否有任何与此 IC 的 MIPI CSI 测试项 LP 发送时间(tLPTX)相关的标准?

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474933/am62p-is-there-any-standard-related-to-mipi-csi-test-item-lp-transmit-time-tlptx-for-this-ic

器件型号:AM62P

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

CSI0的波形。 下面显示了我们测试的 D0uP/N 信号。

我们有一个测试项
LP 发送时间(__LW_AT__tLPTX):任何低功耗状态周期的发送长度。

我们在此 IC 数据表上没有找到相应的参考标准、因此无法确定当前测试值是否符合该标准。

您能帮助提供测试标准吗? 或者、对于此 IC、是否没有关于此测试项值的标准?

此致、

刘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 LIU  

    感谢您的提问。

    请参阅以下注意事项:

    6.11.5.3 CSI-2
    注释
    有关更多信息、请参阅器件中的摄像头串行接口接收器(CSI_RX_IF)一节
    TRM。 CSI_RX_IF 连接到名为 CSIRXn 的器件端口实例、其中 n 是实例
    组成部分。
    CSI_RX_IF 及关联的 D-PHY 实现了一个符合 MIPI D-PHY 标准的 CSI-2端口(CSIRX0)
    规范 v1.2和 MIPI CSI-2规范 v1.3、具有4个差分数据通道和1个差分时钟
    在同步双倍数据速率模式下运行。 有关 CSI-2时序的详细信息、请参阅相应的 MIPI
    特定瞬态响应规格。
    •支持高达1.5Gbps 的1、2、3或4通道数据传输模式

    您是否有机会查看上面引用的规格?

    此致、

    Sreenivasa