This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:首次使用时、如何获取所需文件* Image-j721e-evm.bin?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474682/sk-tda4vm-when-used-for-the-first-time-how-can-i-obtain-the-required-file-image-j721e-evm-bin

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

、使用此软件包"ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721e-evm-10_01_00_04-linux-x86-Install.bin"时、我尚未连接硬件 我在运行 default./setup.sh 时遇到以下错误。  错误如我的图片所示。 如何根据提示获取所需文件* Image-j721e-evm.bin?。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /bin 中的 common.sh 脚本需要少量更新- 第35行:更改为  PLATFORM=j721e-sk

    谢谢。