This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:FreeRTOS Fusa 支持

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474211/am625-q1-freertos-fusa-support

器件型号:AM625-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我想对 SafeRTOS 进行仔细检查。 TI 是否可以向客户提供 SAFERTOS? 是否 需要许可证?

AM62 FreeRTOS SDK 是否可以支持 ASIL-B Fusa? 我们能否向客户提供一些文档?

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    Unknown 说:
    我想再次与您确认 SAFERTOS。 TI 是否可以向客户提供 SAFERTOS? 是否 需要任何许可证?

    不可以、TI 不向客户提供 SAFERTOS。 我们的 SDK 基于 FreeRTOS。  

    [报价用户 id="529940" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474211/am625-q1-freertos-fusa-support "]

    AM62 FreeRTOS SDK 是否可以支持 ASIL-B Fusa? 我们能否向客户提供一些文档?

    [报价]

    FreeRTOS 没有 SafeRTOS、AUTOSAR 等内置安全功能 我们不建议在 FreeRTOS 上运行安全应用程序。  

    此致、

    Nihar Potturu.