主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
您好!
在我们的 AM6421设计中、我们针对 CPSW RMII1接口使用了用于50MHz PHY CLK 的 CLKOUT0焊球 U13、
但输出焊球 U13上没有 CLK。
如果我为以太网 RMII 引导配置 sysboot 引脚、则25MHz 将从 CLK0 U13中输出。
我们需要独立于引导模式的50HMz CLKOUT 配置。
我们已尝试按如下方式进行寄存器设置:
PLL0_CTRL_REG 0x680020
位31 旁路
位15 // PLL_EN
位8) // INTL_BYP_EN
位4) // CLK_POSTDIV_EN
PLL0_FREQ_CTRL0 0x680030
Walue 80 // FB_DIV_INT
PLL0_HSDIV_CTRL4 0x680090 // 5.4.6.2.18 PLL0_HSDIV_CTRL4寄存器
位15) // CLKOUT_EN
位6-0 // HSDIV = 7
CTRLMMR_CLKOUT_CTRL 0x43008010 // CLKOUT_CTRL 寄存器地址 0x43008010
位0 = 0 // RGMII_MHz_50_CLK (50 MHz)
位4 = 1 //启用 CLKOUT 输出
是否缺少一些寄存器设置来获得所需的50MHz CLKOUT0?
提前感谢。
此致
Thomas