This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:用于 CPSW RMII 接口的 CLKOUT 50MHz

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6421, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467931/am6421-clkout-50mhz-for-cpsw-rmii-interface

器件型号:AM6421
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

在我们的 AM6421设计中、我们针对 CPSW RMII1接口使用了用于50MHz PHY CLK 的 CLKOUT0焊球 U13、

但输出焊球 U13上没有 CLK。

如果我为以太网 RMII 引导配置 sysboot 引脚、则25MHz 将从 CLK0 U13中输出。

我们需要独立于引导模式的50HMz CLKOUT 配置。

我们已尝试按如下方式进行寄存器设置:

PLL0_CTRL_REG        0x680020

                              位31 旁路
                            位15 // PLL_EN
                            位8) // INTL_BYP_EN
                         位4) // CLK_POSTDIV_EN

PLL0_FREQ_CTRL0      0x680030
                                      Walue 80 // FB_DIV_INT

PLL0_HSDIV_CTRL4     0x680090   // 5.4.6.2.18 PLL0_HSDIV_CTRL4寄存器

                                       位15) // CLKOUT_EN
                                 位6-0 // HSDIV = 7

 CTRLMMR_CLKOUT_CTRL  0x43008010 // CLKOUT_CTRL 寄存器地址 0x43008010
                                        位0 = 0 // RGMII_MHz_50_CLK (50 MHz)
                                        位4 = 1 //启用 CLKOUT 输出

是否缺少一些寄存器设置来获得所需的50MHz CLKOUT0?

提前感谢。

此致
Thomas