主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我已经浏览过 AM62x 板的 MCU+SDK 文档,我想知道除了 UART 启动模式外,还有什么其他方式刷写应用程序代码。 我获得了 AM62A 的 SOM、它只有4种可用的引导模式、即 QSPI、eMMC、USB 主机和 USB DFU。 我已经浏览了他们的文档和 TI 的、但我仍不清楚在 UART 引导模式不可用时如何闪存应用程序。 我在 Processor SDK 中经过了 DFU 模式、但我仍然不清楚是否可以在没有 JTAG 或 UART 引导模式的情况下刷写 R5内核并对其进行编程。此外、每当我尝试使用 DFU 时、我都遇到了多个错误、如果需要、我会在这里发布这些错误的屏幕截图、但我的主要问题是相同的。 我不熟悉多核开发、因此任何输入可能都会有所帮助。
提前感谢您
此致
Ashwin Bhaskar A.