请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
您好、
e2e.ti.com/.../VID_5F00_20250211_5F00_181742.mp4
我的解决方案使用 uDMA-DRU、复制摄像头图像并对其进行处理、然后再将其显示在 DSS 上。
DSPC6x_2使用音频来播放声音、以及使用 PDMA
现在、打开音频功能时、屏幕会闪烁、关闭音频时、屏幕不会闪烁。
两个屏幕闪烁、似乎 DMA 副本未完成并返回。
如何处理?
谢谢
Dong Zhang