请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
M 内核运行 FreeRTOS、但在将 heap_3.c 更改为 heap_4.c 后、发现添加大容量全局变量后、M4F_DRAM 空间不足。 我想问一下如何增加 M4F_DRAM 的空间、或者如何解决这个问题

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
M 内核运行 FreeRTOS、但在将 heap_3.c 更改为 heap_4.c 后、发现添加大容量全局变量后、M4F_DRAM 空间不足。 我想问一下如何增加 M4F_DRAM 的空间、或者如何解决这个问题

Bu、您好、
[quote userid="589196" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474866/am623-about-the-problem-that-m4f_dram-in-m-core-is-too-small 我可以问如何增加 M4F_DRAM 空间或如何解决这个问题吗M4F IRAM+DRAM 的大小是固定的、限制为256KB。 如果 DRAM 大小不够、您只能将数据保存在不同的存储器(例如 DDR)中、而不是 DRAM 中。
有关详细信息、请参阅 faq-sk-am62-how-to-execute-code-from-external-memory-using-M4F-core。
此致、
Tushar