This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何为 Samsung UFS 配置设备树。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471169/tda4vm-how-to-configure-the-device-tree-for-samsung-ufs

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

地狱  

我们使用的是:KLUEGAJ1ZD-B0CQ059。 我们应该如何修改设备树?
SDK 器件树配置如下:

UFS 包装器:UFS 包装器@4e80000 {
compatible ="ti、j721e-ufs";
REG =<0x0 0x4e80000 0x0 0x100>;
电源域=<&K3_PDS 277 TI_SCI_PD_Exclusive>;
时钟=<&K3_CLKS 277 1>;
分配的时钟数=<&K3_CLKS 277 1>;
assigned-clock-parentals =<&K3_CLKS 277 4>;
范围;
#address-Cells =<2>;
#size-cells =<2>;

UFS@4e84000{
Compatible ="cdns、ufshc-m31-16nm"、"Jedec、ufs-2.0";
REG =<0x0 0x4e84000 0x0 0x10000>;
中断= ;
FREQ-TABE-HZ =<250000000 250000000>、<19200000 19200000>、<19200000 19200000>;
时钟=<&K3_CLKS 277 0>、<&K3_CLKS 277 1>、<&K3_CLKS 277 1>;
时钟名称="core_clk"、"phy_clk"、"ref_clk";
DMA 一致;
};
};

在 SDK 驱动程序代码中、我没有找到 Samsung UFS 驱动程序;仅列出了"Samsung、exynos7-UFS "、这不适用于 TDA4VM 平台。
当前配置的 UFS 节点如下所示:

&UFS@4e84000{
/* UFS */
状态="正常";
FREQ-TABE-Hz =<26000000 26000000>、//高速频率
<19200000 19200000 >、//低速频率1.
<19200000 19200000 >;//低速频率2.
}

应如何修改该值?

BR、

许可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    补充质询
    CONFIG_SCSI_UFS_TI_J721E=m --》CONFIG_SCSI_UFS_TI_J721E=y
    CONFIG_SCSI_UFS_EXYNOS=y --》CONFIG_SCSI_UFS_EXYNOS=m 或删除此项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TanyMay:

    我可以向您询问任何更新信息吗?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peitao:

    您能帮助与三星联系以获得一些建议吗? 我也在内部进行检查。

    BR、

    Biao