This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:OSPI 闪存引导

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474729/dra821u-q1-ospi-flash-boot

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

您能否帮助说明上表中这3个位应设置什么?

OSPI:MCU3 =? MCU4=? MCU5=?

USB: MCU3 =? MCU4=? MCU5=?

eMMC: MCU3 =? MCU4=? MCU5=?

或者、当我们可以配置 OSPI、USB 和 eMMC 引导模式时、我们会忽略这3位?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是拼写错误

    它应该是:

    OSPI 引导:SYS4 = 0、SYS5 = 1、SYS6 = 0我哪个使用了 CS0、正确?

    eMMC 引导:SYS4=0、SYS5=0、SYS6=0、正确?

    USB 引导:SYS4=0、SYS5=0、SYS6=0、正确?

    在该表中还提到"使用手动点击选择33MHz "、您能解释手动点击吗?

    谢谢

    最大值