This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA78XEVM:McSPI 直接 DMA 到 McSPI 是否可行?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474497/dra78xevm-is-mcspi-direct-dma-to-mcspi-possible

器件型号:DRA78XEVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在将 McSPI 与 DMA 配合使用、尤其是从连接的闪存中读取数据。

我需要将数据从闪存传输到 McASP TDM。

对于我目前正在使用的 McSPI、SYNC 的 aCnt 等于 McSPI FIFO 的大小(1字节或4字节)、不确定是否已切换 CS /CLK 以不同的配置进行扩展。

我的问题:

1) 1) EDMA 是否可以使用单个 EDMA 参数描述符从 McSPI 读取并直接写入 McASP 接口? NAND 前4字节命令不是问题...

2) 2)当应用于 McASP 时、EDMA 传输参数中是否有任何限制、例如 aCnt/bCnt……?

3) 3)您能否介绍实施此方法的任何示例?

感谢您的关注