工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在将 McSPI 与 DMA 配合使用、尤其是从连接的闪存中读取数据。
我需要将数据从闪存传输到 McASP TDM。
对于我目前正在使用的 McSPI、SYNC 的 aCnt 等于 McSPI FIFO 的大小(1字节或4字节)、不确定是否已切换 CS /CLK 以不同的配置进行扩展。
我的问题:
1) 1) EDMA 是否可以使用单个 EDMA 参数描述符从 McSPI 读取并直接写入 McASP 接口? NAND 前4字节命令不是问题...
2) 2)当应用于 McASP 时、EDMA 传输参数中是否有任何限制、例如 aCnt/bCnt……?
3) 3)您能否介绍实施此方法的任何示例?
感谢您的关注