This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:关于用法

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470155/am625-regarding-usage

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:AM62A3

工具与软件:

你(们)好

AM625x 是否可用于 IP 摄像机应用? 或者、TI 是否有其他任何处理器更适合此用途? 请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 IP 摄像机的规格是什么?对 SoC 有何要求?

    有关摄像头支持、请参阅 AM62x Linux Academy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摄像机规格: 帧速率:高清@ 60 fps 和全高清@ 60 fps

    输出格式:压缩的 MJPEG、H.264、H.265

    我们计划使用 Onsemi AR0234提供的 CMOS 传感器。  

    SoC 用于图像处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的要求、您将需要具有 ISP 和硬件编码器的 SoC。 AM625x 既没有 ISP、也没有硬件编码器。 AM62A 是适用于 IP 摄像头用例的理想器件。 请参阅  

    https://www.ti.com/product/AM62A7

    https://www.ti.com/product/AM62A3

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我们有一个额外的 PTP 时间和帧同步要求。 AM62A3/7是否可以满足此要求? 请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、支持 PTP。 请查看: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components SNP/Kernel/NetworkCPSW-PTP.html Kernel_Drivers?highlight=ptp. 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们已经拥有适用于不同应用的 AM625x 现有设计。 我们希望将该软件重新使用到一定的扩展版本。 使用 AM62A 是否可行?

    另外、请告知我们 ON SEMI ( AR0234全高清彩色图像传感器)的图像传感器是否与 AM62A 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们已经拥有适用于不同应用的 AM625x 现有设计。 我们希望将该软件重新使用到一定的扩展版本。 使用 AM62A 是否可行?

    另外、请告知我们 ON SEMI ( AR0234全高清彩色图像传感器)的图像传感器是否与 AM62A 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../9e34a194_2D00_50e7_2D00_528d_2D00_b446_2D00_89d72898cdee.pdf

    我已附上 Onsemi 器件 AR0234的数据表、供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请告诉我们来自 SEMI ( AR0234全高清彩色图像传感器)的图像传感器是否与 AM62A 兼容。

    是、此传感器与 AM62A 兼容。

    我们希望将该软件重新用于某种扩展版本。 使用 AM62A 是否可行?

    可以、AM62x 和 AM62A Linux SDK 基于相同的核心 Linux 代码。 因此、AM62x 的软件应该可以在 AM62A 上重复使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    是否有任何支持 USB 3.0的型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 AM62xx 器件仅支持 USB2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我们选择了512MB LPDDR4 (IS43LQ16256A-062TBLI)和16GB eMMC 进行引导(SDINBDG4-16G-I1)。 这是否合适?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这应该是好的。

    您可以始终使用 TI 的开发板和 SDK 来对使用案例进行基准测试、以确保512MB DDR 足够满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、要将 ON SEMI 图像传感器 AR0234连接 到 AM62A3、我们是否需要任何 ISP 或者它是否可以直接连接到 CSI 接口? 请告知我们。 我们看到了 Technexion 的一个设计、其中具有集成 ISP 的传感器模块与 AM62A EVK 相连接。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62A3在 SoC 上具有内置 ISP、因此传感器模块中不需要 ISP。