请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
您好!
我想将通常用于为 U-Boot 存储额外环境变量的 uenv.txt 文件刷写到 OSPI 中、但我没有找到有关如何针对 OSPI 执行此操作的信息、仅适用于 EMMC 和 SD 卡。
1.相关文档在哪里?
2. OSPI 存储中 ospi.env 扇区需要的格式是什么?
3.如何生成将要刷写到 OSPI 扇区的二进制文件、或者我可以直接将 RAW txt 文件刷写到该扇区?
在附件中、您可以找到 OSPI 闪存的扇区定义图像。

提前感谢您的帮助。