This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:AM263上的 PRU 写保护?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474592/lp-am263-pru-write-protection-on-am263

器件型号:LP-AM263

工具与软件:

AM263是否可以在 PRU 存储器区域上配置写保护?

在《技术参考手册》(修订版 H)中、我阅读了以下内容:

7.2.4.2.2 PRU-ICSS PROTECT
写保护模块允许软件启用安全保护、以防止损坏密钥配置和
所有 PRU 内核(PRU0/PRU1)的调试寄存器和指令存储器(IRAM)。 ...配置保护
流经 PROT_CFG 非常重要。

不过、寄存器附录(修订版 D)未列出 PROT_CFG 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andy、

    是的、这种情况受支持。

    RA 中的寄存器全名是 ICSSM_PR1_PROTECT_SLV_CFG 寄存器(第4619页)。

    很抱歉混淆、我要提交一个错误、让 TRM 中的名称更新。

    此致、

    Zackary Fleenor