This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:具有长菊花链的 PTP 同步

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447674/am6442-ptp-synchronization-with-long-daisy-chains

器件型号:AM6442

工具与软件:

团队成员、您好!

 当使用器件的长菊花链(20个以上节点)时、客户在以太网交换机上遇到 PTP 同步偏差。   链末端 PTP 硬件时钟的偏移在我们范围内、目标为数百 ns。

谢谢!

Aida

其他信息:

*使用 Linux 内核版本6.1.93
*菊花链最末端的漂移适用于菊花链中的10个节点。 一旦获得20个以上的节点、他们就会在菊花链的末端开始看到几微秒的漂移。
*每个设备都是一个边界时钟
*漂移在3-4秒的时间段内会变大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aida、

    菊花链中的每个器件都是使用 AM6442 SoC 设计的定制电路板。

    Unknown 说:
    *菊花链最末端的漂移对于菊花链中的10个节点是可以接受的。 一旦获得20个以上的节点、他们就会在菊花链的末尾看到几微秒的漂移。[/QUOT]

    第19至20个器件与第20至21个器件之间的偏移/漂移是否有跳跃? 换句话说、我想知道从19至20器件的 ns 标度偏移到您描述的第20至21器件的 us 标度漂移的变化是否立即发生。

    客户总共测试了多少个菊花链器件? 您提到20余个、它们是否有确切的目标或阈值?

    它们是否使用 linuxptp (ptp4l)进行同步?

    同步时是否立即看到该 us 标度漂移? 或者、Us 漂移发生是否需要一些时间?

    Unknown 说:
    *漂移在3-4秒内变大

    如果他们使用的是 ptp4l、当漂移增加时、会显示哪些 ptp4l 控制台消息?

    -道林

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daolin

    测试设置包括基于 AM6442处理器的定制器件。 每个设备都运行 Linux 版本6.1.83和 ptp4l 服务。 每个器件均配置为 PTP 边界时钟。 这些器件以菊花链形式连接、第一个器件充当 Grandmaster (GM)。

    以下是由 GM 器件和14个定制 AM6442器件组成的设置的测试结果:
    PMC 工具在 Grandmaster 设备上运行了两次、间隔为几秒、以观察链中节点上的 offsetFromMaster 值。 结果如下:


    对于一个包含20个设备的较大链、offsetFromMaster 呈指数级增长、没有任何特定的设备对会引起较大的偏移。 第20个节点的 offsetFromMaster 值约为1–2微秒。

    在 ptp4l 日志中、每个节点上的 offsetFromMaster 抖动级别在初始时钟调整阶段后保持稳定。

    BR, Viktar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktar、

    对于一个包含20个器件的更大链、offsetFromMaster 呈指数级增长、其中没有任何特定的器件对引发较大偏移。 第20个节点的 offsetFromMaster 值约为1–2微秒。[/QUOT]

    简而言之、在由20个器件组成的网络中、前14个器件的 offsetFromMaster 还是比仅14个器件网络中的 offsetFromMaster 更大? 换句话说、您是否还可以显示20个器件测试用例的 offsetFromMaster 测量结果(假设您分享的屏幕截图已用于14个器件测试用例)?

    将链中的每个器件配置为 PTP 边界时钟是否有特定的原因? 为什么不将其作为透明时钟呢? 根据我的理解、链中的每个边界时钟都会与上行时钟同步、并根据其本地时钟分配时间。 因此、链中的每个边界时钟都取决于前一个时钟与主控方的同步程度。 您添加的边界时钟数量越多、时钟的精度就越低。  

    在 ptp4l 日志中、每个节点上的 offsetFromMaster 抖动级别在初始时钟调整阶段后保持稳定。

    您能否具体分享主站设备和时钟跟随器设备上运行的 ptp4l 命令(包括您选择的选项)?

    -道林

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktar:

    另一个问题是、客户是使用 AM6442的 CPSW 以太网接口还是 PRU_ICSSG 以太网接口来运行这些 PTP 测试吗?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daolin


    对于较短和较长的菊花链、前14个节点的 offsetFromMaster 相同。 在我们获得必要数量的可用器件后、我们将收集20节点链的 PMC 和 PTP4L 的日志。

    之所以使用边界时钟模式、是因为每个节点上都需要与 PTP 主站同步的 PPS 信号。

    AM6442器件上使用了 CPSW 以太网接口。

    边界时钟配置:

    [全局]

    仅限 slaveOnly        0

    延迟机制     自动

    network_transfer   L2

    时间戳      电流环路

    STEP_THRESHOLD      0.0004

    DSCP_EVENT        0x2E

    DSCP_GENERAL       0x2E

    TX_TIMESTAMP_TIMEOUT  300

    Sanity_freq_limit   0

    优先级1.        247.

    [eth0]

    egressLatency      100

    IngressLatency      300

    [ETH1]

    egressLatency      100

    IngressLatency      300

    Grand Master 配置:

    [全局]

    仅限 slaveOnly        0

    延迟机制     自动

    network_transfer   L2

    时间戳      电流环路

    STEP_THRESHOLD      1.0

    DSCP_EVENT        0x2E

    DSCP_GENERAL       0x2E

    TX_TIMESTAMP_TIMEOUT  300

    [eth0]

    BR, Viktar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktar、

    您是否能够分享客户在长菊花链器件网络上测试 PTP 同步的最终用例? 换句话说、客户想要构建什么?

    您能否具体分享哪个 ptp4l 命令 (包括 在主主设备和时钟跟随器设备上运行以在每个设备上设置 PTP 边界时钟模式的命令选项)?

    [报价 userid="5869" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447674/am6442-ptp-synchronization-with-long-daisy-chains/5567242 #5567242"]边界时钟配置:

    此内容是否是 ptp4l 命令引用的 PTP 配置文件的一部分?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daolin

    PTP 用于具有菊花链拓扑的分布式测量系统、其中所有 ADC 同步采样。

    ptp4l使用以下命令在设备上启动服务:
    /usr/sbin/ptp4l -f /etc/ptp4l.cfg.

    ptp4l.cfg在上一条消息中提供了这些文件。

    BR, Viktar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktar:

    您能否 检查 以下 linuxptp 配置是否也显示了长设备链末端的 us-range 偏移?

    在通过以太网电缆连接 eth0和 eth1端口的所有器件上运行"ptp4l -P -2 -H -I eth0 -I eth1 -f gPTP.cfg --step_threshold=1 -m -q -p /dev/ptp0。

    在主站器件上运行"ptp4l -P -2 -H -I ethX -f gPTP.cfg --step_threshold=1 -m -q -p /dev/ptp0、在链中仅连接以太网端口的最后一个从器件(ethX 可以是 eth0或 eth1、具体取决于所连接的器件)。

    gPTP.cfg 如下所示、其中 priority1仅针对主设备为100、而对于所有跟随者设备、应更改为240。

    # 802.1AS example configuration containing those attributes which
    # differ from the defaults. See the file, default.cfg, for the
    # complete list of available options.
    #
    [global]
    gmCapable 1
    priority1 100
    priority2 248
    logAnnounceInterval 0
    logSyncInterval -3
    syncReceiptTimeout 3
    neighborPropDelayThresh 800
    min_neighbor_prop_delay -20000000
    assume_two_step 1
    path_trace_enabled 1
    follow_up_info 1
    transportSpecific 0x1
    ptp_dst_mac 01:80:C2:00:00:0E
    network_transport L2
    delay_mechanism P2P
    ingressLatency 88
    egressLatency 288

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daolin

    通过 gPTP.cfg 配置、offsetFromMaster 值已变小。

    但是、我现在看到每隔几分钟就会出现"选定的最佳主时钟"消息。

    BR, Viktar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktar、

    感谢您进行测试。

    使用 gPTP.cfg 配置时、offsetFromMaster 值变小。

    您是否仍在菊花链末端看到漂移行为?

    但是、我现在看到每隔几分钟出现一次"选定最佳主时钟"消息。

    这条消息来自跟随者器件还是主站器件的日志? 我假设它来自某个跟随器器件。  

    如果它来自从器件、我认为这应该在预料之内、因为它只是指示端口(端口2)是连接到一个器件的端口、该器件作为相对于器件端口2打开的主时钟。  

    -道林