请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 主题中讨论的其他器件:TDA4VH
工具与软件:
大家好!
我正在尝试让 OSPI 引导模式在基于 TDA4VH 的定制板上工作。 我能够通过 TFTP 在 u-boot 中将引导文件传输到电路板 RAM、并使用以下命令将其写入 OSPI 闪存:
sf probe
tftp ${loadaddr} tiboot3.bin
sf update $loadaddr 0x0 $filesize
tftp ${loadaddr} tispl.bin
sf update $loadaddr 0x80000 $filesize
tftp ${loadaddr} u-boot.img
sf update $loadaddr 0x280000 $filesize然后、将电路板上的引导模式开关设置为从 OSPI 引导、但在启动时、UART 上最后打印的内容为:
"尝试从 SPI 引导"
之后什么也没有。 由于我可以写入闪存、闪存似乎可以工作、但出于某种原因、电路板无法从闪存启动。 有什么想法可能会导致问题?