This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:REBOOT 命令在 EVB SDK 10.01.08.01上无法正常工作

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473926/am67-reboot-command-not-working-on-evb-sdk-10-01-08-01

器件型号:AM67

工具与软件:

我看到 reboot 命令实际上没有重新启动 am67的 EVB。

我们将使用 SDK 10.01.08.01构建 Yocto。

执行'reboot'命令后、我们将看到以下打印内容:

[29.174378]看门狗:看门狗没有停止!
[29.320219] systemd-shutdown[1]:无法禁用硬件看门狗、忽略:设备或资源繁忙
[ 29.320246]看门狗:watchdog0:看门狗不会停止!
[29.3466663]重新启动:重新启动系统

使用 UART 和生成 journalctl -f &、我们不会从 journalctl 获得任何信息。

该板一直挂起、永远不会恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keerthy、我将查看日志、了解我们的版本之间的不同之处。