This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:HSM 与 binman 一起使用来签署 tiboot3.bin

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472264/am625-hsm-use-with-binman-to-sign-tiboot3-bin

器件型号:AM625

工具与软件:

查找有关如何在 HSM 中使用客户 SMPK 对 Yocto 构建系统(该系统使用 u-boot binman 工具构建 tiboot3.bin)中的引导加载程序二进制文件进行签名的指导。  需要将 k3-am625-sk-binman.dtsi 中的 keyfile 替换为 PKCS11路径(例如"PKCS11 :model=hsm;token=hsm;object=smpk;type=private ")。  要使 binman 使用 HSM 并创建 tiboot3.bin、还需要执行哪些其他步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略、因为找到了解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我面临着同一个问题。 请分享您找到的解决方案吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我会在您的相关主题"扩展 Yocto tiboot3.bin 构建以支持 HSM"上发布我的回复

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 分享您的解决方案。
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我的解决方案不完整、请重新打开该线程。  我打算给我们的 FAE 发送一封电子邮件、因为我不喜欢在公共论坛上讨论我们的设计挑战。