This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:更新签名流程以使用 binman

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473802/am6442-updating-signing-flow-to-use-binman

器件型号:AM6442

工具与软件:

Gitweb @德州仪器(TI)-开源 Git 存储库- git.TI.com/gitweb - ti-u-boot/ti-u-boot.git/commit 介绍了在 Processor SDK Linux 9.0工具中使用"binman"时所做的更改的新增和概述

不过、中给出的处理器 SDK 文档  3.3.2.安全启动—Processor SDK AM64X 文档 仍显示较旧的"无标题"映像签名流程、并提供示例命令行

$$TI_SECURE_DEV_PKG/scripts/secure-binary-image.sh input-file-name output-file-name 

其中"TI_SECURE_DEV_PKG"指向"core-secDEV-K3"

因此、这意味着使用"binman"不会替代"core-secdev-k3"和"k3-image-gen"、如 thread (+) processor-sdk-AM64X:a53 u-boot.img signal - Processors Forum - Processors - TI E2E 支持论坛中所述

同样、可能是 Processor SDK 文档尚未更新?

请您澄清 在当前流程中签署 ATF-A、optee、kernel 和 DTB 的"正确"方式吗?