工具与软件:
尊敬的 TI:
我使用 CPSW2G、想要与外部设备之间传输和接收以太网帧、这在我看来是独木舟的。
我有以下几个问题:
- 我想为主机端口(端口0)设置 Transmit MTU 以将数据发送到 CAONE、需要哪个 CPSW 寄存器?
我的理解: CPSW_TX_PRI0_MAXLEN_REG - 我想为主机端口(端口0)设置 接收 MTU 以向 CAONE 接收数据、它需要哪个 CPSW 寄存器?
我的理解是: 没有 寄存器可设置它、因为主机端口充当外部器件的发送引擎。
Athrough CPSW_P0_RX_MAXLEN_REG 存在、但这对从 CAONE 接收到的以太网数据包的设置没有任何影响、因为该设置需要通过 MAC 端口完成。 - 我想设置 MAC 端口(端口1) 的 Transmit MTU 以将数据发送到 CAUONE、需要哪个 CPSW 寄存器?
我的理解是:没有 寄存器 可设置它、因为 MAC 端口充当来自外部器件的接收引擎。 - 我想 为 MAC 端口(端口1)设置接收 MTU、以将数据接收到独木舟 它需要哪个 CPSW 寄存器?
我的理解:CPSW_PN_RX_MAXLEN_REG
根据我的理解、如果我对上述问题有误、请予以更正。
期待您的答复。
此致、
Hasan