This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:如何快速开始使用 AM62D?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469999/audio-am62d-evm-how-to-get-a-quick-start-with-am62d

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我想使用 am62d 播放音乐、但文档没有告诉我如何使用 McASP 演示(我未能直接刻录 McASP_Stereo_playback.release.appimage)。

BR
罗伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    您可以发送启动日志吗? 您发送的日志是 uart_uniflash 日志。

    此致、
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritapravo,

    我再次回顾了我的运营:
    1.将 tisdk/bin/am62dx/sd_card/app;app_dsp;dm;tiboot3.bin 复制 到 sdcard/boot
    2.打开:ttyUSB1

    [10:02:39:818] SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)␍␊
    [10:02:39:818] SYSFW Firmware revision 0xa␍␊
    [10:02:39:818] SYSFW ABI revision 4.0␍␊
    [10:02:39:818] ␍␊
    [10:02:40:170] [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : SD Card ␍␊
    [10:02:40:185] [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 659 KB ␍␊
    [10:02:40:185] [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    : ␍␊
    [10:02:40:185] mcu-r5f0-0␍␊
    [10:02:40:185] r5f0-0␍␊
    [10:02:40:185] c75ss0␍␊
    [10:02:40:185] [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :      23395us ␍␊
    [10:02:40:201] [BOOTLOADER PROFILE] Board_init                       :          0us ␍␊
    [10:02:40:201] [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :       2875us ␍␊
    [10:02:40:201] [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :          0us ␍␊
    [10:02:40:217] [BOOTLOADER PROFILE] File read from SD card           :      10083us ␍␊
    [10:02:40:217] [BOOTLOADER PROFILE] App_loadImages(CSL_CORE_ID_MCU_R5FSS0_0) :      90495us ␍␊
    [10:02:40:233] [BOOTLOADER PROFILE] App_loadImages(CSL_CORE_ID_R5FSS0_0) :      79754us ␍␊
    [10:02:40:233] [BOOTLOADER PROFILE] App_loadImages(CSL_CORE_ID_C75SS0_0) :     181614us ␍␊
    [10:02:40:249] [BOOTLOADER PROFILE] SBL End                          :        143us ␍␊
    [10:02:40:249] [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :     388361us ␍␊
    [10:02:40:249] ␍␊
    [10:02:40:249] Image loading done, switching to application ...␍␊
    [10:02:40:281] mcu/r5f tuning server : Configuring Codec...␍␊
    [10:02:40:281] ASSERT: 0.8573s: ../../common/src/am62d_board_codec.c:Board_clockgenConfig:431: status == SystemP_SUCCESS failed !!!␍␊

    BR、
    罗伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    对于 uniflash 日志、我可以看到您已经将 McASP_Stereo_playback 示例刷写到 A53和 C7x 内核中。 这两个示例默认使用相同的 MCASP 实例。 这可能会导致资源冲突。 我建议一次刷写一个、或使用 SysConfig 在其中一个示例中更改 McASP 实例。 请尝试此操作、并告知我们。

    此致、
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ritapravo、

    我仅使用 C7x 示例、这些是无声的。

    ttyUSB1
    [14:49:26:136] SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    [14:49:26:136] SYSFW Firmware revision 0xa
    [14:49:26:136] SYSFW ABI revision 4.0
    [14:49:26:136] 
    [14:49:26:152] [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media : FLASH 
    [14:49:26:152] [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 166.667 MHz 
    [14:49:26:152] [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size : 199 KB 
    [14:49:26:152] [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present : 
    [14:49:26:168] r5f0-0
    [14:49:26:168] [BOOTLOADER PROFILE] System_init : 23530us 
    [14:49:26:168] [BOOTLOADER PROFILE] Board_init : 0us 
    [14:49:26:184] [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open : 1us 
    [14:49:26:184] [BOOTLOADER PROFILE] SBL Drivers_open : 194us 
    [14:49:26:184] [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen : 8us 
    [14:49:26:200] [BOOTLOADER PROFILE] SBL Board_driversOpen : 1323us 
    [14:49:26:200] [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version : 10169us 
    [14:49:26:216] [BOOTLOADER PROFILE] App_loadSelfcoreImage : 5434us 
    [14:49:26:216] [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken : 40662us 
    [14:49:26:216] Image loading done, switching to application ...
    [14:49:26:232] Starting 2nd stage bootloader
    
    
    
    ttyUSB2
    [15:00:56:374] <0xe0><0xe0>Sciserver Testapp Built On: Feb 6 2025 14:51:19
    [15:01:18:894] Sciserver Version: v2024.09.0.0-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.18+
    [15:01:18:894] RM_PM_HAL Version: v10.00.08a
    [15:01:18:894] Starting Sciserver..... PASSED

    BR、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 将 tisdk/bin/am62dx/sd_card/app;app_dsp;dm;tiboot3.bin 复制 到 sdcard/boot

    您好、Roy:

    您最初为 default_sbl_ospi_hs_fs.cfg 发送了 uart_uniflash 日志
    如果您使用的是 OSPI 引导、则无需将任何内容复制到 sd_card。 只需刷写 c7x 示例、将引导开关更改为 OSPI 引导模式、然后对 EVM 进行下电上电。

    按照此图中的说明从 EVM 收听音频。


    如果您仍然遇到问题、请使用 default_sbl_null_hs_fs.cfg。 只需在配置文件中添加 c7x-A53的映像、然后进行闪存即可。

    此致、
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨 Ritapravo、
    按照您的建议、我使用了  default_sbl_ospi_hs_fs.cfg  default_sbl_null_hs_fs.cfg(ospi 模式)进行了测试、这两个都只添加了 C7x 示例、但仍然没有声音。
    ttyUSB1
    [09:46:56:861] Starting NULL Bootloader ... ␍␊
    [09:46:56:861] ␍␊
    [09:46:56:861] SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)␍␊
    [09:46:56:861] SYSFW Firmware revision 0xa␍␊
    [09:46:56:861] SYSFW ABI revision 4.0␍␊
    [09:46:56:876] ␍␊
    [09:46:56:876] INFO: Bootloader_runCpu:176: CPU mcu-r5f is initialized to 800000000 Hz !!!␍␊
    [09:46:56:876] INFO: Bootloader_runCpu:176: CPU a530-0 is initialized to 1400000000 Hz !!!␍␊
    [09:46:56:876] INFO: Bootloader_runCpu:176: CPU a530-1 is initialized to 1400000000 Hz !!!␍␊
    [09:46:56:892] INFO: Bootloader_runCpu:176: CPU a531-0 is initialized to 1400000000 Hz !!!␍␊
    [09:46:56:892] INFO: Bootloader_runCpu:176: CPU a531-1 is initialized to 1400000000 Hz !!!␍␊
    [09:46:56:909] INFO: Bootloader_runCpu:176: CPU c7x0-0 is initialized to 1000000000 Hz !!!␍␊
    [09:46:56:925] INFO: Bootloader_loadSelfCpu:229: CPU r5f0-0 is initialized to 800000000 Hz !!!␍␊
    [09:46:56:925] INFO: Bootloader_JumpSelfCpu:248: All done, jumping self ...␍␊
    [09:46:56:941] ␊
    
    ttyUSB2
    [09:47:19:198] <0xc0>Sciserver Testapp Built On: Feb  6 2025 14:51:19␍␊
    [09:47:19:390] Sciserver Version: v2024.09.0.0-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.18+␍␊
    [09:47:19:406] RM_PM_HAL Version: v10.00.08a␍␊
    [09:47:19:406] Starting Sciserver..... PASSED␍␊
    [09:47:19:406] SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)␍␊
    [09:47:19:406] Firmware revision 0xa␍␊
    [09:47:19:406] ABI revision 4.0␍␊
    [09:47:19:406] [SCICLIENT] CPU clock frequency = 800000000 Hz ␍␊
    [09:47:19:422] All tests have passed!!␍␊
    [09:47:32:157] <0xc0>Sciserver Testapp Built On: Feb  6 2025 14:51:19␍␊
    [09:47:32:350] Sciserver Version: v2024.09.0.0-REL.MCUSDK.K3.10.00.00.18+␍␊
    [09:47:32:350] RM_PM_HAL Version: v10.00.08a␍␊
    [09:47:32:365] Starting Sciserver..... PASSED␍␊
    [09:47:32:365] SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)␍␊
    [09:47:32:365] Firmware revision 0xa␍␊
    [09:47:32:365] ABI revision 4.0␍␊
    [09:47:32:365] [SCICLIENT] CPU clock frequency = 800000000 Hz ␍␊
    [09:47:32:381] All tests have passed!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    但是仍然没有声音。

    从您发送的图像中、我可以看到您尚未在 J2顶部输入任何音频。 请将一个输入3.5mm 插孔连接到 J2 Top、您将能够通过耳机在 J3 Top 中听到它的声音(在 McASP_Stereo_playback  示例中)。

    此致、
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

    我不明白为何 需要将3.5mm 的插头插入 J2。 这不是录像界面? 我不应该只需要插入一个输出插头吗? 还是需要特殊电缆? 或者我需要将两个3.5mm 耳机插在一起?

    BR、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

    没有声音。

    ttyUSB2 (3rd USB)日志:

    [15:01:18:894] Sciserver 版本:v2024.59.0.0-REL.MCUSDK.K3.10.00.18+␍␊
    [15:01:18:894] RM_PM_HAL 版本:v10.00.08a␍␊
    [15:01:18:894]正在启动 Sciserver 通过␍␊μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    您必须插入3.5mm 辅助电缆并将辅助电缆的另一端连接到笔记本电脑/电话、然后在笔记本电脑/电话上播放音频。 在此示例中、您不能通过麦克风直接获取输入。

    此致、
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    通过辅助电缆将 EVM 连接到 PC 后、您是否能够从 EVM 中收听音频?

    此致、
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Ritapravo、

    仍然没有声音。 对音频格式有什么特殊要求吗?

    BR、

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我认为您的设置合适。 您能测试以下内容并告知我吗?

    1.将 default_sbl_null_hs_fs.cfg 刷写到 am62d EVM 中

    2.在 CSS 中导入 McASP_Stereo_playback 示例

    3.运行示例  

    如果您在执行这些步骤后能够看到任何不同的结果、请告诉我们。  

    此致、
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Ritapravo、

    通过执行以下三个步骤、我可以听到 PC 播放的声音。 请为我提供16ch、8ch、2ch 的 WAV 文件根据以下特征,我需要进行更多的测试。


    Audio SDK 10.1  
    •AWE CORE 16通道处理(与10.0相同)
    •ADC/DAC I/O:立体声输入/输出、8通道输入/输出
    •以太网 AVB 单流
    •A53上的 Dolby DCX 5.1.2
    •以太网/UART 调优
    •单核 C7x
    •VLOP 优化
    AM62D -演示
    •以太网 AVB 8通道 PCM 输入 DAC 8通道输出(16通道处理)  
    •Dolby 5.1.2 (8通道)
    命令  
    •所述
    •SRAS 批准和清单
    •更新了入门指南
    •用户指南的链接
    •安装程序和 OneRelease 更新

    BR、
    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

     asdk-10.00.00/ti-asdk-bsp/packages/dspc/a53/AWECore/Audio/ 文件夹中有一些示例 wav 文件。
    您现在可以试用它们。

    此致、
    Ritapravo.