This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:am5729目标板上的 TIDL 设置

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472001/am5729-tidl-setup-on-the-am5729-target-board

器件型号:AM5729

工具与软件:

*我听说 SDK Linux 具有 TIDL 库或源代码。

   但是、      在主机 Linux PC 上安装 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-09_03_06_05-Linux-x86-Install.bin 文件后、我看不到任何 TIDL Lib 或 src。  

  实际上  我需要将  其复制 到 AM5729 目标中。

  关于 TIDL 设置、请告知我。

 提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *  我在 SDK PATH 中找到了 TIDL 库。  

      它位于 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-06.03.00.106/linux-devkit/sysroots/armv7at2hf-none-linux-gnueabi/usr/share/ti 上。

     但  我 在  ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-09_03_06_05上还没有看到 TIDL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ;

    我不是很确定你想要查找和查看哪些文件。 我会尽力回答大家的问题。

    对于 TIDL 相关文件和源代码、可以通过克隆以下链接来获取它们

     Git 克隆 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools.git

    在您的主机 PC 中编译后、您可以将一些结果复制到目标中。  

    如需将文件移动到目标系统(从主机)、请参阅以下链接  

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/09_03_06_05/exports/docs/linux/How_to_Guides/Host/Moving_Files_ Target_System .html

    如果您有想要查找的特定源文件、您可以提交新 TT。 或者在此处继续我们的对话。

    谢谢。此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi DJ;

    我已下载与用户完全相同的 SDK、只是想向您展示、这个下载的 SDK 中没有 TIDL 源代码。

    这里是我的 SDK 屏幕截图、您的一个应该是相同的。  

    现在、一般而言、TIDL 工具会在 PC-host 上编译/生成二进制文件;客户可以将这些二进制文件复制到 TI 目标系统并在其中执行;  

    为了方便起见、您还可以将 TIDL-TOOL 工具集/文件克隆到目标系统。

    另外请记住、DSP 上的一些 TIDL 低级别源代码不是开源的。

    我希望这些添加信息会有所帮助。  

    如果您还有其他问题、请随时提交新的工单。  

    此致

    文立