工具与软件:
*我听说 SDK Linux 具有 TIDL 库或源代码。
但是、 在主机 Linux PC 上安装 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-09_03_06_05-Linux-x86-Install.bin 文件后、我看不到任何 TIDL Lib 或 src。
实际上 我需要将 其复制 到 AM5729 目标中。
关于 TIDL 设置、请告知我。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
*我听说 SDK Linux 具有 TIDL 库或源代码。
但是、 在主机 Linux PC 上安装 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-09_03_06_05-Linux-x86-Install.bin 文件后、我看不到任何 TIDL Lib 或 src。
实际上 我需要将 其复制 到 AM5729 目标中。
关于 TIDL 设置、请告知我。
提前感谢。
* 我在 SDK PATH 中找到了 TIDL 库。
它位于 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-06.03.00.106/linux-devkit/sysroots/armv7at2hf-none-linux-gnueabi/usr/share/ti 上。
但 我 在 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-09_03_06_05上还没有看到 TIDL。
您好、DJ;
我不是很确定你想要查找和查看哪些文件。 我会尽力回答大家的问题。
对于 TIDL 相关文件和源代码、可以通过克隆以下链接来获取它们
Git 克隆 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools.git
在您的主机 PC 中编译后、您可以将一些结果复制到目标中。
如需将文件移动到目标系统(从主机)、请参阅以下链接
如果您有想要查找的特定源文件、您可以提交新 TT。 或者在此处继续我们的对话。
谢谢。此致
文立
Hi DJ;
我已下载与用户完全相同的 SDK、只是想向您展示、这个下载的 SDK 中没有 TIDL 源代码。
这里是我的 SDK 屏幕截图、您的一个应该是相同的。
现在、一般而言、TIDL 工具会在 PC-host 上编译/生成二进制文件;客户可以将这些二进制文件复制到 TI 目标系统并在其中执行;
为了方便起见、您还可以将 TIDL-TOOL 工具集/文件克隆到目标系统。
另外请记住、DSP 上的一些 TIDL 低级别源代码不是开源的。
我希望这些添加信息会有所帮助。
如果您还有其他问题、请随时提交新的工单。
此致
文立