This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F206:用于读取和调试 TMS320F206的 Peoper 设置

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470709/tms320f206-peoper-setup-for-reading-and-debugging-tms320f206

器件型号:TMS320C206

工具与软件:

大家好、我需要读取 TMS320F206的闪存内容、并且能够根据第二优先级需求进行调试。

是的、我知道它已深度停产...

我从论坛上的其他问题中了解到、我将能够使用 Code Composer (而不是 Studio) v4.10来实现我想要的功能、因为我的芯片是 C2X 系列之一。

我已经有 XDS510-USB。

我在论坛上看到了许多相关的问题、但它们都最终显示"私下与我聊天、我会向您发送您需要的内容"。

谢谢!

Tej.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    旧的 CC 工具仍需要许可证。 您(或您的组织)过去是否拥有许可证?

    Unknown 说:
    我已经有 XDS510-usb.

    XDS510USB 不支持 F20x。 您需要使用 XDS510PP。 可表示为:

    https://www.radwell.com/Buy/SPECTRUM%20DIGITAL/SPECTRUM%20DIGITAL/XDS510PP%20PLUS%20JTAG?redirect=true

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户过去已经有了适当的设置、因此我相信、经过深入调查后、他会在某个地方找到他的许可证。

    如果没有、是否仍要购买它?

    我当然想得到程序,你怎么能把它发送给我?

    关于 XDS 的更多信息、感谢您引导我了解相关工具。 希望我真的可以订购一个工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户过去已经进行了正确的设置、因此我相信、经过深入查找后、他将在某个地方找到他的许可证。

    客户是否愿意将许可证正式转让给您?

    如果没有、是否仍要购买它?

    是的、仍然是可能的。 请与我开始私人 E2E 对话。

    我当然想获取该程序、您如何将其发送给我?

    一旦您获得许可(无论是转让还是购买)、我将为您提供一个临时下载链接。

    关于 XDS、感谢您引导我了解相关工具。 希望我真的可以订购一个运行中的产品。

    这可能具有挑战性。 XDS510PP 早已停产、且制造其中大部分产品的公司已不再营业(Spectrum Digital)。 在考虑购买 Code Composer 的许可证之前、您可能希望确保可以购买 XDS510PP。

    另请注意、所有这些工具都很旧、完全过时、并且完全不受支持。 如果您遇到任何问题、我们将无法提供大量(如果有)帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开始了私人聊天,但到目前为止没有得到答案。

    我的友谊请求可能出错了吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我已回复您的私人信息。