This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473326/tda4vm-tda4vm

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的支持团队:  

您能否支持我检查是否需要为以下外设更改更新当前运行的 BSP/SDK:

1.摄像机接口

旧: MAX96712BGTB

新: MAX96724 / MAX96718a /MAX96755 / MAX96789FGTN

2.交换机  

旧:RTK9068

新:RTL9071CP

LPDDR4

旧版: MT53E1G32D2FW-04

新: K4UCE3Q4AB-KFCL  

我在当前的 BSP 中是否需要任何驱动程序更新?

TI BSP 是否支持上述组件?

谢谢!

此致、

Liufeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liufeng、

    我们在已发布的 SDK 中不支持 Maxim SERDES。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="562089" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473326/tda4vm-tda4vm "]

    LPDDR4

    旧版: MT53E1G32D2FW-04

    新: K4UCE3Q4AB-KFCL  

    我在当前的 BSP 中是否需要任何驱动程序更新?

    [报价]

    更改 DDR 器件时、您可能需要更新寄存器设置以适应差异。  

    但是,当我在三星网站上搜索第二部分时,它似乎被列在他们的 LPDDR4X 产品下。 TDA4VM 不支持 LPDDR4X、因此您可能需要确认该器件也可用作具有1.1 VDDQ IO 电压的 LPDDR4。

    此致、
    Kevin