工具与软件:
尊敬的先生:
我使用的是 SDK 10的 J722S 板。 我的应用程序流水线是 scaler->Preproc->TIDL->Post-proc。
与 J721E 不同、已知我们不能使用预处理内核和后处理内核、这些内核是 vision_apps 中 C66内核的 img_proc 内核的一部分。
因此我们针对两者都创建了自定义内核。 我们已经为 Nv12到 RGB 平面转换开发了定制内核、它提供了 预期的输出。但当它作为 TIDL 节点的输入提供时、却没有获得预期的输出。
请注意、我们已经采用经验公式进行转换。
INT R =(298 * C + 409 * E + 128)>> 8;
INT G =(298 * C - 100 * D - 208 * E + 128)>> 8;
INT B =(298 * C + 516 * D + 128)>> 8;
这个想法是否正确?img_proc 中的预处理输出和从 NV12->RGBPLanar 的简单转换是否存在任何差异?
请求您帮助我解决此问题!
谢谢!
Seetharama Raju。