This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:澄清 eMMC SI 时序规格

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4AH-Q1, TDA4AP-Q1, TDA4VH-Q1, TDA4VP-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468152/tda4vp-q1-emmc-si-timing-spec-clarifications

器件型号:TDA4VP-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1 、TDA4AP-Q1

工具与软件:

大家好!

查看您的产品说明书"TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1 SPRSP79B–2023年2月–2023年12月修订"、它们是关于200MHz HS400的:

  1. 表6-57:

    1. 我可以使用上述寄存器设置输出延迟(手动调优)吗? 或者应该写入这些值、并与下一个表中的最小值/最大值相关?
      如果手动延迟是可选的–
      1. 时间分辨率是多少?
      2. 您能不能详细介绍一下这些寄存器设置
    2. 选通延迟是输入、对吧? 它是相对于输入数据的延迟吗? 如果是、什么是输入延迟?
  2. 表6-58:

    1. HS400/HS200是否存在 SR 输入限制?
    2. HS400/200是否有"有效窗口大小"?
    3. 8ps 迹线不匹配限制背后的原因是什么? 它比我们合作的其他供应商要严格得多(与另一个供应商合作时为50ps)
  3. 表6-84:


    1. 据我所知、HS400是 DDR。 这与此处所示的时序图或数字不符。
    2. 看看 HS4008、这确实是 SDR、如符合规格的 HS200 -
      最大延迟怎么可能为3.28ns? UI 为2.5ns (标称值)、器件在 clk 的下降沿进行采样、留下负(2.5-3.25ns)的建立时间
  4. 关于过冲/下冲(瞬态)的最大/最小电压–
    1. 在哪里可以找到输入 CMD/Data/Strobe 允许的最大/最小电压? 它是否在表6.1中?
      如果是、是否属于本节:

      或者这个:

      是相对于 PVT 转角引脚2.2V (即比 VDD 高400mV)还是绝对值2.2V、以便在 PVT 最大值下的裕度为2.2-1.98=0.202V?

 

 

期待收到您的反馈、

 

  • Yoel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoel:

    [报价 userid="637568" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468152/tda4vp-q1-emmc-si-timing-spec-clarifications 表6-57:

    1. 我可以使用上述寄存器设置输出延迟(手动调优)吗? 或者应该写入这些值、并与下一个表中的最小值/最大值相关?
    [报价]

    这些是建议的输出延迟调优值。 可以通过更改 OTAPDLYSEL 值的值来手动调优。

    [报价 userid="637568" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468152/tda4vp-q1-emmc-si-timing-spec-clarifications "]
    • 表6-58:

      1. HS400/HS200是否存在 SR 输入限制?
      2. HS400/200是否有"有效窗口大小"?
      3. 8ps 迹线不匹配限制背后的原因是什么? 它比我们合作的其他供应商要严格得多(与另一个供应商合作时为50ps)
    [报价]

    HS200和 HS400没有指定的 SR 输入限制、但我们将在指定的下一版本数据表中发布输入时序要求:

    参数 该设计的链接 最小 最大值 人员
    HS4000 tDSMPW 脉冲宽度 MMC0_DS 1.95.   ns
    HS4001 TRQ_DAT 输入偏斜、MMC0_DS 到 MMC0_DAT 有效   475. PS
    HS4002 tRQH_DAT 输入偏斜保持、MMC0_DAT 无效到 MMC0_DS   475. PS
    HS4003 TRQ_CMD 输入偏斜、MMC0_DS 至 MMC0_CMD 有效   475. PS
    HS4004 tRQH_CMD 输入偏斜保持、MMC0_CMD 对 MMC0_DS 无效   475. PS

    2.我们 没有发布有效的窗口大小数字,但您可以根据下表中的设置和保持时间参数找到有效的窗口。

    3.这是基于电路板设置和设计的限制。

    [报价 userid="637568" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468152/tda4vp-q1-emmc-si-timing-spec-clarifications ]表6-84:


    1. 据我所知、HS400是 DDR。 这与此处所示的时序图或数字不符。
    2. 看看 HS4008、这确实是 SDR、如符合规格的 HS200 -
      最大延迟怎么可能为3.28ns? UI 为2.5ns (标称值)、器件在 clk 的下降沿进行采样、留下负(2.5-3.25ns)的建立时间
    [报价]

    这些数字根据我们所做的最新更新已过时、但尚未推入数据表。 以下是最新的数据:

    参数 该设计的链接 最小 最大值 人员
      FOP (clk) 工作频率、MMC0_CLK   200 MHz
    HS4005 t (clk) 运行周期 MMC0_CLK 5. ns
    HS4006 tw (clkH) 脉冲持续时间、MMC0_CLK 高电平 2.23.   ns
    HS4007 tw (clkL) 脉冲持续时间、MMC0_CLK 低电平 2.23.   ns
    HS4008 Tosu (cmdV-clkH) 输出建立时间、MMC0_CMD 有效至 MMC0_CLK 上升时钟边沿 2.54mm   ns
    HS4009 Tosu (dV-clk) 输出建立时间、MMC0_DAT[7:0]有效至 MMC0_CLK 上升沿或下降沿 0.63.   ns
    HS4010 Toh (clkH-cmdIV) 输出保持时间、MMC0_CLK 上升时钟沿至 MMC0_CMD 无效 0.98   ns
    HS4011 Toh (clk-div) 输出保持时间、MMC0_CLK 上升沿或下降沿到 MMC0_DAT[7:0]无效 0.72.   ns

    我们还更新了时序图、它将推送到数据表的下一修订版。

    关于问题4、我必须与另一位专家核实并回复您。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.6.4节 eMMCPHY 电气特性包含 MMC0 IO 的电气参数、包括输入/输出的最小值/最大值。  请注意有关 VDDS_MMC0最小值/最大值的注释、-0.3V 到2.2V 是绝对最大值(保证不会损坏器件)。  建议的工作范围为1.71V 至1.89V (来自第6.4节"建议运行条件")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、感谢您的回复。  
    一些后续问题:

    1. Q1 -  

    这些是建议的输出延迟调优值。 您可以通过更改 OTAPDLYSEL 值的值来手动调整。

    1.a.   您能否发送包含 OTAPDLSEL 寄存器值和延迟的 LUT?

    1.b.  对于"输出延迟的建议调优值"-这些值是否符合您发送的新时序表(HS4008、HS4009、HS4010和 HS4011)?

    2. 能否分享与 HS4000-HS4010相关的时序图?

    指定的 HS200和 HS400没有 SR 输入限制、但我们将在指定的下一版本数据表中发布输入时序要求:
    [userid="562646" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468152/tda4vp-q1-emmc-si-timing-spec-clarifications/5638296 #5638296"]我们还将提供更新后的时序图、并将推送到下一版本数据表中。

     -约尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我可能需要说明一下。  问题与来自电源的直流电压无关、而是与数据/cmd/strb 输入有关、其中在"读取"模式(瞬态)下可能会发生过冲或下冲。

    对于表6.6.4、我应该看到 VIL 最小值(下冲)和 VIH 最大值(过冲)。
    还是在另一个表中?  我想确认表6.1中的内容:

    IO 引脚的瞬态过冲和下冲规格

    以及图6.1:

    如果是这种情况-注释 A (Tos+TUs<20%)是否正确? 或者每个是20%吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于过冲/下冲问题-是的、图6-1定义了 IO 的规格。  Tos + TU 的组合<周期的20%(不是每个总剂量)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoel:

    1.a.   您能否发送具有 OTAPDLSEL 寄存器值和延迟的 LUT?

    请参阅标记为 J784S4_TRM 20250116的最新版本 Registers_Public_寄存器。 在此工作表中、转到 MMCSD0选项卡并搜索 OTAPDLYSEL。

    1.b.  对于"输出延迟的建议调谐值"-这些值是否符合您发送的新时序表(HS4008、HS4009、HS4010和 HS4011)?[/QUOT]

    根据调优特性选择这些值、以确保在通过范围内获得最安全的值。

    2.  您能否分享与 HS4000-HS4010这些数字相关的时序图?[/QUOT]

    由于尚未正式推入数据表、因此可能仍会有变化、但最新图表如下所示。

    此致、

    Matt

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="562646" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468152/tda4vp-q1-emmc-si-timing-spec-clarifications/5638296 #5638296"]

    HS200和 HS400没有指定的 SR 输入限制、但我们将在指定的下一版本数据表中发布输入时序要求:

    [报价]

    尊敬的 Mark:
    您还可以附加这些时序图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoel:  

    此表的时序图当前未提供、但请 遵循下表:

    [报价 userid="562646" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468152/tda4vp-q1-emmc-si-timing-spec-clarifications/5638296 #5638296"]
    参数 该设计的链接 最小 最大值 人员
    HS4000 tDSMPW 脉冲宽度 MMC0_DS 1.95.   ns
    HS4001 TRQ_DAT 输入偏斜、MMC0_DS 到 MMC0_DAT 有效   475. PS
    HS4002 tRQH_DAT 输入偏斜保持、MMC0_DAT 无效到 MMC0_DS   475. PS
    HS4003 TRQ_CMD 输入偏斜、MMC0_DS 至 MMC0_CMD 有效   475. PS
    HS4004 tRQH_CMD 输入偏斜保持、MMC0_CMD 对 MMC0_DS 无效   475. PS
    [报价]

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于操作系统-我了解计算方法。  
    您能解释什么是允许的 U.S 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过冲/下冲图包括两个波形(OS 和 US)。  您能说明一下您向我们申请的其他信息是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确实如此。 但它显示"...nominal IO supply..."。
    因此我想知道-  
    1.标称 IO 电源是否指 PVT 电源电压(min、typ、max)=(1.62、1.8、1.98V)? 还是始终为1.8V?
    2.除了 DC OS/US (+-0.3V)之外、是否还允许使用它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常 IO 电源是您提供的 IO 电压。  那么、如果您为 IO 电源提供1.70V、这是您的正常 IO 电压。

    0.3V 是最大可以承受的器件、可能不会损坏/缩短器件寿命。  这不是对 OS/US 的补充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    关于下冲-您能否解释下冲限制如何受 IO 电压电源的影响?
    关于300mV 裕度-我知道它是一个直流规格、对吧?
    在这种情况下、我可以在所有 UI 中将 Vsupply 高300mV。 对吧? 您能解释一下时序限制(OS+US<20%)吗? 它应该高于300mV 还是在 Vsupply 上?
    在下面的 pic 中-
    蓝线低于300mV 的限值、它是否合法输入?
    粉色线超过300mV 和20%瞬态限值、那么我应该在红色箭头还是绿色箭头处计算时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下冲不受 IO 电压电源的影响。

    /-300mV 不是建议的规格-这是最大规格。 时序限制(OS+US<20%)在 Vsupply 处、不是除了+/-300mV 值之外。