主题中讨论的其他器件:TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1 、TDA4AP-Q1
工具与软件:
大家好!
查看您的产品说明书"TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1 SPRSP79B–2023年2月–2023年12月修订"、它们是关于200MHz HS400的:
- 表6-57:

- 我可以使用上述寄存器设置输出延迟(手动调优)吗? 或者应该写入这些值、并与下一个表中的最小值/最大值相关?
如果手动延迟是可选的–- 时间分辨率是多少?
- 您能不能详细介绍一下这些寄存器设置
- 选通延迟是输入、对吧? 它是相对于输入数据的延迟吗? 如果是、什么是输入延迟?
- 我可以使用上述寄存器设置输出延迟(手动调优)吗? 或者应该写入这些值、并与下一个表中的最小值/最大值相关?
- 表6-58:

- HS400/HS200是否存在 SR 输入限制?
- HS400/200是否有"有效窗口大小"?
- 8ps 迹线不匹配限制背后的原因是什么? 它比我们合作的其他供应商要严格得多(与另一个供应商合作时为50ps)
- 表6-84:

- 据我所知、HS400是 DDR。 这与此处所示的时序图或数字不符。
- 看看 HS4008、这确实是 SDR、如符合规格的 HS200 -
最大延迟怎么可能为3.28ns? UI 为2.5ns (标称值)、器件在 clk 的下降沿进行采样、留下负(2.5-3.25ns)的建立时间
- 关于过冲/下冲(瞬态)的最大/最小电压–
- 在哪里可以找到输入 CMD/Data/Strobe 允许的最大/最小电压? 它是否在表6.1中?
如果是、是否属于本节:
或者这个:
是相对于 PVT 转角引脚2.2V (即比 VDD 高400mV)还是绝对值2.2V、以便在 PVT 最大值下的裕度为2.2-1.98=0.202V?
- 在哪里可以找到输入 CMD/Data/Strobe 允许的最大/最小电压? 它是否在表6.1中?
期待收到您的反馈、
- Yoel