This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:EtherCAT G

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467861/am5726-ethercat-g

器件型号:AM5726

工具与软件:

大家好、团队成员:

申请支持 EtherCAT G 通信的控制器/处理器的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下这个并做出响应。

    您是否在寻找 AM57系列、或者其他系列的器件也符合您的需求?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay  

    我们也需要堆栈帮助、而且我们也在寻找其他系列。

    此致、

    Anandhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    支持 EtherCAT G 通信的控制器/处理器器件型号。

    您可以从    硬件功能的角度考虑 AM6442数据表、产品信息和支持| TI.com 或 AM2434数据表、产品信息和支持| TI.com、因为它们具有 PRU-ICSSG。

    但由于缺少 ETG (EtherCAT 技术协会)的规格、EtherCAT G 目前在我们的任何器件上都不可用。 这里的用例是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratheesh: 还请在  客户 EtherCAT G 查询的循环中保留(+) Thomas Leyrer 的个人资料- Thomas Leyrer - TI 德国的 TI E2E 支持论坛。 Beckhoff 尚未在  EtherCAT G.

    谢谢

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    TI 是否有任何预测、在 Ether CAT-G 发布规范时、Beckhoff 和/或 ETG 会发布该规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部、

     我还没有收到 ETG 的任何日期。

    -托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas  

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:请在 e2e 上查看我在 Beckhoff 网上看到的直接给您的消息

    吉姆