请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIO 工具与软件:
对于 CCS 12.8、在使用变量来输入路径时、我有一些选项(包括路径、文件搜索路径等)、让我至少看看它指向的位置

这远远不是最佳的、但至少我可以看到 计算公式 是我可以使用的变量 其中 这将导致(如果在任何地方)
CCS 20还没有面市、所以只剩下一个输入框

从那里我可以盲目地输入任何几乎正确的无稽之谈,我看不到它指向的位置(如果在任何地方)-特别是当一个路径是由一个两个或三个变量组成的链定义的。
是的、我可以按照输出窗口中的链接命令选项进行操作、并在我拥有的数十个选项和多个路径中进行解密、这些选项和路径是违规的。 但是、有时我们很难回到变量定义及其扩展链上来。