This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM5728 功耗明显高于预期(以及 DM8148)。

Guru**** 2797815 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1610118/am5728-am5728-power-consumption-is-much-higher-than-expected-and-of-dm8148

器件型号: AM5728

你好。
我们基于 AM5728 的新产品可与 DM8148 尽可能复制同一项目。
我们尽可能重复了 EVM 设计。 唯一的区别是 EVM 使用的是旧的 PMIC、现在不再提供该 PMIC、我们使用的是 TPS6590379ZWSR。
我们被告知,它们是绝对兼容的。 但现在我们发现、如果将 EVM 代码应用于新 PMIC、我们收到的功耗几乎是新 PMIC 的两倍、电路板会自发热并在大约 40 分钟后关闭。
同时研究两者之间的差异、我们认为 SW 治疗应该有所不同。
我们使用 ti-sdk-linux-rt-am57xx-evm-06.03.00.106。
应该采取哪些措施来降低功耗?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否指向您参考的 EVM?  如果我查看此 EVM:  

    www.ti.com/.../TMDSIDK572

    我看到上述相同的 PMIC 器件型号。  您能解释一下吗?

    您使用的是什么“EVM 代码“?  我不希望 DM8148 与 AM572x 匹配。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Kyle、出于某种原因、TI 站点未向我发送有关您帖子的通知。
    我们在购买时使用了 SDK 可访问功能、并推荐将其用于 EVM:
    TI-SDK-LINUX-RT-am57xx-EVM-06.03.00.106
    当您说“我不希望 DM8148 与 AM572x 匹配“时 — 您到底是什么意思?
    在同一工作中、AM572x 会消耗更多? 即使我们关闭了第二个内核、DSP 和用于 h.264 压缩的所有其他不必要的块 — 这就是我们所需要的吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    –0-

    是的、AM57xx 会消耗更多功率以完成相同的工作。  也就是说 b/c 整体 SoC “更大“、因此、即使这些内核已关闭、基础设施对支持额外内核的要求也会更高。

    –1-

    以下文档可让您了解 AM572x 在各种工作负载下的功耗:

    功耗摘要 — 标称器件(即非最坏情况)上室温下的实际测量值:  

    https://www.ti.com/lit/an/sprac79/sprac79.pdf

    功耗估算工具 — 允许您对用例建模并计算典型或最坏情况下的功耗(室温或高温,额定值或强单位):

    https://www.ti.com/lit/an/spraca0/spraca0.pdf

    –2-  

    您能否确认区块是否按预期关闭?  您可以使用 Linux 命令行工具 omapconf 来检查 SoC 的各种状态。  

    –3-

    您如何测量功率?  

    –4  

    为什么 SoC 会关闭?  是否达到 TSHUT 限值?  您能否 打印片上温度传感器与时间之间的关系(每 1 或 5 秒,带时间戳)

    此致、

    Kyle