器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH
您好、
我正在使用 J784S4 Linux SDK(内核 6.6.x、tidss DRM 驱动程序)开发基于 TI TDA4VH (J784S4) 的定制电路板。
硬件设置:
- MIPI DSI0 用作显示输出
- DSI0 直接连接到 GMSL 串行器
- GMSL 链路是通过 I2C 手动配置的
-在远端有一个解串器+ LCD 面板
-不使用 HDMI、eDP 或 DP
预期流水线:
DSS (tidss)-> DSI0 -> GMSL 串行器->电缆->解串器-> LCD
Linux 不知道 GMSL 链路。 从内核的角度来看、DSI 应该会看到一个面板。 我添加了一个 DT 叠加层:
-启用 DSS 和 DSS_ports
-启用 dsi0 和 dphy
-添加一个简单的面板节点
-连接端点 (dss_ports -> dsi0 -> simple-panel)
不过:
-/sys/class/drm /仅显示 card0 和 renderD128
-未创建 DSI 连接器
- dmesg 显示:
“未找到兼容格式“
“找不到任何 CRTC 或尺寸“
我的问题:
1) 简单面板是否足以支持 J784S4 上的 DSI 至 GMSL 流水线、或者是否需要正确的桥接驱动器?
2) 在 TDA4VH (DSS、dss_ports、dphy、dsi0、时钟、 等)?
如果任何人在 J784S4 SDK 上有有效的 DSI 示例、敬请提供有关正确 DT 图形结构和所需节点的指导。
谢谢。