This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:所需支持:SK-AM62-LP 上的频率测量

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619867/sk-am62-lp-support-required-frequency-measurement-on-sk-am62-lp

器件型号: SK-AM62-LP

尊敬的团队:

我们使用 SK-AM62-LP 进行开发、 我们要求在 MCU 和 MPU (Linux) 侧测量 1Hz 至 3kHz 的频率范围。

您能否为该实现提供合适的方法和建议的引脚选择建议?

此致、
Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal Sharma、

    AM62x 器件提供 ECAP(增强型捕获)外设、非常适合在 1Hz 至 3kHz 范围内进行频率测量。 ECAP 模块采用 125MHz 功能时钟运行、并在可配置的上升沿/下降沿捕获时间戳、从而实现精确的频率和占空比计算。

    AM62X SOC 中的 M4F 不提供 ECAP IP。

    -根据 MCU (M4F) 要求:如果需要在 M4F 内核上进行频率测量、请考虑使用带有硬件计时器的 GPIO 边沿中断、或实施基于 IPC 的解决方案(M4F 请求从 A53 进行测量)。

    ECAP IP 在主域 A53 内核上可用。 因此、您可以在 Processor SDK 中检查它是否受支持。

    如果处理器 SDK 支持此功能、则您可以使用 Linux 端的 ECAP。

    如果您需要任何其他详细信息或说明、请告诉我。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您的支持。

    我们将很快回顾 eCAP 模块实现的详细信息。 如果 TI 有任何有关本模块的具体文档、请与我们分享。


    此致、
    Gopal Sharma