大家好,
在这里,我很少有疑问,在使用比特烘焙方法建造的这段时间里,我经常会遇到这种情况。
- 我正在使用 Ubuntu 18.04主机系统。
- 我使用的是用于 am4378处理器的 SDK 04.02。
- 我使用的是 linaro 6.2.1交叉编译工具链。
- 现在问题如下:
-
已跳过 libx11:缺少所需的发行版功能'x11'(不在 dist发行 版功能中)。 在受体列表中,它显示为已跳过
libx11:
META 1.6.3 (已跳过 - 错误:已跳过 QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程:与机器 AM437X-EVM 不兼容(不在 compatible_machine 中) ,配方列表中的这种情况显示为
-
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程:
Meta-Arago-Extras git (跳过)
- 现在如何构建跳过的配方,为什么这些配方被称为跳过?
- 是否可以构建跳过的配方?
- 为什么我们不使用 compatible_machine?如何克服这一问题?
请告诉我解决这个问题的方法。
谢谢和问候
A.N.V.Lavanya