你好!
请告诉我,PRU-ICSS-HSR-PRP-Dan (АМ437х)计划何时解决 PPS 信号生成问题(PINDSW-1968,重置 IEP 计数器和 CMP1寄存器时的 Sync0输出间隔变化)? 我们需要使用此输出通过 PTP 实现 FPGA 控制器的硬件同步。
谢谢你,
乔治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
请告诉我,PRU-ICSS-HSR-PRP-Dan (АМ437х)计划何时解决 PPS 信号生成问题(PINDSW-1968,重置 IEP 计数器和 CMP1寄存器时的 Sync0输出间隔变化)? 我们需要使用此输出通过 PTP 实现 FPGA 控制器的硬件同步。
谢谢你,
乔治
感谢您的回答。
另外还对问题何时解决感兴趣: 在 AM335x/AM437x 上,当前 PPS 实施可能无法将 PPS 输出正确同步到主设备(仅 PPS 输出受到影响,PTP 功能仍然成功)。 这似乎是从 PPS 在启动 PPS 时或在运行一段较长时间后以40-100ms 的顺序与主 PPS 信号偏移。 作为一种变通办法,如果观察到 PPS 输出被偏移,那么要暂时稳定 PPS 输出以进行测量,请关闭并重新启动用于重置 PTP/PPS 的以太网接口(例如 ifconfig eth1 down/ifconfig eth1 up)。 如果 PPS 输出成功,则输出有效,可用于测量抖动。
(https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/07_03_00_005/exports/docs/linux/Industrial_Protocols_PTP.html 4.3.4.2. PRU-ICSS IEP)