This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:以太网 PHY 和建议的脉冲变压器,用于 AM5706

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706, TLK105L, DP83822IF, TLK105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1067267/am5706-ethernet-phy-and-recommended-pulse-transformer-for-am5706

部件号:AM5706
“线程”中讨论的其它部件: TLK105LDP83822IFTLK105

您好,支持团队,

我的客户正在考虑使用 AM5706开发产品。

哪些100Base-TX 兼容以太网 PHY 芯片和
推荐的脉冲变压器可以连接到 AMAC?

此致,
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,支持团队,

    这是对上述问题的另一项确认。
    由于建议不要使用以下 EVM 中使用的 TLK105L,
    我是否应该推荐 DP83822IF 规范
    并请客户参阅下面示意图中的配置?

    www.tij.co.jp/.../TMDXIDK5718

    AM571X_INDUSTRIAL_EVM_3M0000_PDF_REV1_3A.pdf

    请告诉我,以便我可以向客户报告,并为您安排一个回复时间表。

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,支持团队,

    我应该在界面论坛上发布此帖子吗?
    感谢你的帮助和评论。

    此致,
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡纳,  

    很抱歉回复太慢。 我看到它在 TI.com 上声明:

    DP83822IF 设备是 TLK105的引脚兼容升级,支持光纤。”

    因此,从硬件方面,您只需确认 PHY 的交流定时数据与 AM57匹配。   

    从软件方面来看,我刚刚检查了 DP83822的 PHY 驱动程序是否可用于 Linux 内核树。 因此,如果您决定使用 MDIO 接口,则可以使用该驱动程序。  

    此致
    华普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jian,

    感谢你的回复。
    我将与客户分享上述信息。

    此致,
    卡纳